Sepam系列里面通讯端口S-LAN和E-LAN分别表示什么意思?
问题描述:
Sepam系列里面通讯端口S-LAN和E-LAN分别表示什么意思?所属产品线:
Sepam 20 系列解决方法:
S-LAN:管理型局域网端口,通过使用以下协议之一将Sepam连接至一个管理型网络
1)IEC60870-5-103
2)DNP3
3)RTU Modbus
E-LAN:工程型局域网)端口,留作Sepam参数设定和使用SFT2841软件进行操作
是否有帮助?


S-LAN:管理型局域网端口,通过使用以下协议之一将Sepam连接至一个管理型网络
1)IEC60870-5-103
2)DNP3
3)RTU Modbus
E-LAN:工程型局域网)端口,留作Sepam参数设定和使用SFT2841软件进行操作
是否有帮助?