我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
服务器和客户端的页面切换时数据刷新较慢,怎样解决?
问题描述:
服务器和客户端的页面切换时数据刷新较慢,怎样解决?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

工程编辑器――通信――IO设备――按F2键可以看到扩展菜单

是否缓存(Cache):True;                             缓存时间(Cache Time):1000

后台轮询(Background Poll):True; 轮询时间(Background Rate):00:01:00

然后重新启动Citect运行管理器

是否缓存是指:从IO设备读取来的数据暂存到IO服务器的临时内存中,如果在相同的缓存时间内客户端发出了相同数据的读写请求,那么客户端可以直接从IO服务器的临时内存中得到数据,而数据不需要再次从IO设备传递给IO服务器最后才能传递给客户端了。

后台轮询是指:无论这个变量有没有被前台引用,都会去按照轮询时间通信一次。理论上是增加了通信负荷,但是可以减少画面刷新时再去请求IO等待返回这段时间,所以画面刷新速度增加了。