我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MET148-2与MET148有什么区别?MET148-2 是否可以替换MET148?
问题描述:
MET148-2与MET148有什么区别?MET148-2 是否可以替换MET148?

所属产品线:
Sepam 40 系列

解决方法:

MET148-2与MET148的区别:

1)在MET148-2上,增加了一个用于设置模块位置的跳线。由于Sepam 40系列和 80系列可以安装两个MET148-2模块,跳线可以设定为MET1,第一个MET148-2  模块(缺省位置);MET2,第二个MET148-2模块(仅用于40、80系列)。

2)改进了MET148-2的软件。

MET148-2模块可以替换MET148模块,但是需要检查跳线在正确位置