我们今天能为您提供什么帮助?

Sepam 80系列订购MCS025同步校验模块时,需要订CCA620、CCT640和CCA785吗?

问题描述:
Sepam 80系列订购MCS025同步校验模块时,需要订CCA620、CCT640和CCA785吗?

所属产品线:
Sepam 80 系列

解决方法:

不需要。MCS025模块在供货时带有以下附件,以便准备运行:

CCA620连接器,用于连接继电器输出与电源的连接

CCT640连接器,用于电压连接

CCA785线缆,用于连接模块与Sepam80系列基本单元