问题描述:
Sepam 的附件必须通过软件SFT2841软件设置么?所属产品线:
Sepam 40 系列解决方法:
Sepam 附件输入输出模块MES114等, 温度模块MET148-2, 模拟输出模块MSA141, 远程高级人机界面模块DSM303,通信模块ACE949-2等,全部可以使用软件SFT2841设置。除了通信模块,其他模块也可以通过Sepam装置面板通过导航键设置;通信模块必须通过软件首先设置是哪种通信模块,然后才可以在装置上设置通信参数。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
Sepam 附件输入输出模块MES114等, 温度模块MET148-2, 模拟输出模块MSA141, 远程高级人机界面模块DSM303,通信模块ACE949-2等,全部可以使用软件SFT2841设置。除了通信模块,其他模块也可以通过Sepam装置面板通过导航键设置;通信模块必须通过软件首先设置是哪种通信模块,然后才可以在装置上设置通信参数。
是否有帮助?