Sepam内部出现故障时,液晶显示屏将显示一个扳手符号,后面有或没有附加数字,这代表什么含义?
问题描述:
Sepam内部出现故障时,液晶显示屏将显示一个扳手符号,后面有或没有附加数字的含义? 所属产品线:
Sepam 40 系列解决方法:
扳手符号后面带数字1,3,4时, 其中1代表模块连接故障,3代表温度传感器模块MET148-2故障,4代表模拟量输出模块MSA141故障,无附加数字或无任何显示时表示继电器内部其他故障或显示面板故障。指示灯on点亮(绿色),同时扳手指示灯将持续闪烁为红色。注意:当Sepam电源刚接通时,扳手指示灯也将闪烁,液晶显示面板将显示”Sepam”文字并伴有进度指示器的不断变化,此时为Sepam的上电自检阶段,在约20秒后如没有检测到故障,Sepam将进入正常运行状态。
是否有帮助?