我们今天能为您提供什么帮助?

ACE949-2通讯模块的指示灯状态的含义是怎样的?

问题描述:
ACE949-2通讯模块的指示灯状态的含义。

所属产品线:
Sepam 40 系列

解决方法:

ACE949-2通讯模块的指示灯状态的含义如下:

1、 模块终端电阻RC处于ON的位置,模块供电后此指示灯正常应该为不亮的状态。

2、 模块终端电阻RC处于OFF的位置,模块供电后此指示灯应为常亮,直到RS485通讯接线正确连接并且网络侧有供电。

3、 在数据通讯过程中,此指示灯应该是闪烁状态。

4、 通讯网络建立连接后如果指示灯保持常亮,需要检查网络接线,保证指示灯首先处于无指示的状态。