“控制故障”仅出现在Sepam发送命令后200ms,检测到断路器状态与最后发送的命令不匹配时,这里的命令是指本地的命令还是通过通讯?
问题描述:
“控制故障”仅出现在Sepam发送命令后200ms,检测到断路器状态与最后发送的命令不匹配时,这里的命令是指本地的命令还是通过通讯? 所属产品线:
Sepam 40 系列解决方法:
是的。Sepam检查在发出跳/合闸命令,断路器是否真正改变状态。如果断路器状态与最后所发的命令不匹配时,就会产生“控制故障”。
这些命令包括Sepam通过通讯(TC1/TC2)、通过逻辑输入(合闸命令、跳闸命令、外部跳闸命令等)和Sepam控制功能(重合闸、卸载、重新启动以及自动切换等)
为了确保这个功能,“开关控制”功能必须配置。
是否有帮助?