问题描述:
哪一种Sepam有着两种功能,中性点电压偏移(64V)和功率流向的方向性保护? 所属产品线:
Sepam 80 系列解决方法:
中性点电压偏移-ANSI59N。
功率流向的方向性保护,我们可以参考ANSI37P(方向性欠功率。可以检查不同的电源的有功流向。
综上所述,我们只能选择80系列。根据其他的保护功能不同,可以选择S84或者G82。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
中性点电压偏移-ANSI59N。
功率流向的方向性保护,我们可以参考ANSI37P(方向性欠功率。可以检查不同的电源的有功流向。
综上所述,我们只能选择80系列。根据其他的保护功能不同,可以选择S84或者G82。
是否有帮助?