我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
SFT2821可以上传下载Sepam 2000 S25/35的定值吗?
问题描述:
SFT2821可以上传下载Sepam 2000 S25/35的定值吗?

所属产品线:
Sepam 20 系列

解决方法:

SFT2821软件不可以Sepam2000的5系列产品(例如S25、35),只能用于6系列版本大于等于V98.22的产品。