我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
sepam20/40的扰动记录中,电流和电压的采样频率是多少?
所属产品线:
Sepam 20 系列; Sepam 40 系列

解决方法:

sepam20/40的扰动记录中,电流和电压的采样频率根据频率不同而不同,不过固定的是每个周波12个点。20系列里实际的采样频率可以根据频率计算出来,40系列的是自适应的。

50 HZ时,采样频率12*50=600

60 HZ时,采样频率12*60=720