我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PM5350电表如何通过数字输出DO口控制开关的分合闸线圈,需要将输出设置成什么模式?
所属产品线:
PM5000

解决方法:

PM5350电表的数字输出接口有三种运行模式,分别为正常,定时和线圈保持状态,当用该数字输出口控制开关的分合闸线圈时,需要将该运行模式设置成”定时”模式,即当接到“通电”指令后,线圈得电,经过自定义的时间后,线圈自动失电,只需要发送一次指令即可完成分或合闸动作,而如果设置成“正常”模式,当接到通电指令后,线圈得电,此时需要再发一次“释放”指令,线圈才会失电,否则线圈持续得电,导致开关不能再次分合闸。