我们今天能为您提供什么帮助?

PM5350的寄存器地址表中,Uab是32位浮点数,如何解析?

问题描述:
PM5350的寄存器地址表中,Uab是32位浮点数,如何解析?

所属产品线:
PM5350

解决方法:

例如:报文内容为40 80 00 00,转换成32位的2进制浮点数,为

0100 0000 1000 0000 0000 0000 0000 0000

套入公式得SGL=(-1)^0*1.0000000*2^(129-127)=4