我们今天能为您提供什么帮助?

PM1000 系列仪表如何进入和退出演示模式?

问题描述:
PM1000 系列仪表如何进入和退出演示模式?

所属产品线:
PM1000/DM6000

解决方法:

进入DEMO模式:

接通辅助电源前,按住左键并保持,接通辅助电源,屏幕第一行显示RUN后, 松开左键,按向下键,屏幕第一行显示SIM,按向右键,屏幕第一行显示RmS ,第二行显示SIm表示成功进入DEMO模式,按回车键,即可观察DEMO模式下的实时参数;

退出DEMO模式:

按左键,当屏幕显示SIm后,按向上键 ,屏幕显示RUN,按右键,屏幕显示RMS 即退出DEMO模式。