我们今天能为您提供什么帮助?

PM800 如何进入和退出DEMO演示模式?

所属产品线:
PM800

解决方法:

对于PM800系列仪表可以通过通信方式对其寄存器操作进入和退出演示模式

注意:OS10.2版本加入DEMO功能,但OS12、OS12.2没有DEMO功能


进入演示模式:向寄存器8001写入2,向寄存器8000写入32320即进入演示模式;


退出演示模式:1、断开辅助电源重启,

2、向寄存器8000写入1110即退出演示模式。