我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PM5350的继电器输出用于控制断路器分合闸时,对断路器电操控制回路的电压要什么要求?
问题描述:
PM5350的继电器输出用于控制断路器分合闸时,对断路器电操控制回路的电压要什么要求?

所属产品线:
PM5350

解决方法:

PM5350的继电器输出可用于控制断路器分合闸,开关容量为:


因此,断路器电操控制回路电压只能选择250VAC和30VDC两种电压等级。