我们今天能为您提供什么帮助?

PM1000系列电力参数测量仪的RUN.h,On.h和INTR表示什么含义?

问题描述:
PM1000系列电力参数测量仪的RUN.h,On.h和INTR表示什么含义?

所属产品线:
PM1000/DM6000

解决方法:

RUN.h表示负载存在且仪表正常运行的时间,只要负载存在此计数器就会累记。
On.h表示仪表工作电源正常供电的时间。
INTR记录仪表断电次数,即工作电源中断次数。如果设备从UPS取电,则该计数器一直为0(UPS工作正常)。