我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PM1200的波特率,奇偶校验和通信地址如何设置?
所属产品线:
PM1000/DM6000

解决方法:

在第一级菜单按上键,直至显示SET,按右键,现实VIEW,按下键,现实EDIT。此时长按右键2S,现实CODE 2000,数字2闪烁。仪表默认设置密码为1000,因此,按下键改为1000。回车,显示PASS。此时仪表进入设置模式。
按下键,直至显示BAUD,为波特率设置,可以设为1200,2400,4800,9600和19200。
按下键,屏幕显示Prty,为奇偶校验设置,可以设为EVN.1,EVN.2,ODD1,ODD2,no1,no2。
按下键,屏幕显示ID,为设备地址设置,可以设为1到247。