我们今天能为您提供什么帮助?

DM6000/PM1000如何进入和退出SIM模式?

问题描述:
DM6000/PM1000如何进入和退出SIM模式?

所属产品线:
PM1000/DM6000

解决方法:

Simulation(SIM)模式用于用户在未接入电压和电流信号,只有控制电源的情况,查看表计的具体功能。

进入SIM模式:

上电前,按左键,上电后屏幕显示RUN后,再按下键,屏幕显示SIM。

按向右键,屏幕显示RMS SIM。此时已进入SIM模式。

退出SIM模式:

持续按回车键直到返回RMS SIM屏幕,再按向左键,屏幕显示SIM。

按向下键,直到屏幕显示RUN,再按向右键,屏幕显示RMS.此时退出SIM模式。