我们今天能为您提供什么帮助?

PM8ECC支持什么协议?

所属产品线:
PM800

解决方法:

1、Modbus TCP/IP
2、Hyepertext Transfer protocol(HTTP)
3、File Transfer Protocol(FTP)
4、Simple Network Management Protocol(SNMP-简单网络管理协议)
5、Address Resolution Protocol(ARP-地址解析协议)
6、Simple Mail Transfer Protocol(SMTP-简单邮件传输协议)
7、Simple Network Time Protocol(SNTP-简单网络时间协议)