我们今天能为您提供什么帮助?

如何将PM810寄存器数据类型改为浮点数?

问题描述:
如何将PM810寄存器数据类型改为浮点数?

所属产品线:
PM800

解决方法:

PM810寄存器数据类型默认为整型,可通过设置将数据类型改为浮点数。具体步骤如下:
1、 验证数据类型:可读取寄存器11700(A相电流的浮点数地址),如果浮点数寄存器处于未使用状态,则返回数据位-32768.
2、 写命令9020到寄存器8000.
3、 在寄存器3248中写入1.
4、 在寄存器8001中写入1.
5、 写命令9021到寄存器8000.
6、 验证数据类型是否更改成功:再次读取寄存器11700。如果返回数据不是-32768,则意味着浮点数寄存器处于使用状态。