我们今天能为您提供什么帮助?

PM5350接线端子的接线截面积中AWG的含义?

问题描述:
PM5350接线端子的接线截面积中AWG的含义?

所属产品线:
PM5350

解决方法:

AWG是美国线规

线规号码 直径英寸(in) 毫米(mm) 面积(mm2)
10 0.1019 2.558 5.15
11 0.0907 2.305 4.18
12 0.0808 2.053 3.30
13 0.0720 1.828 2.63
14 0.0641 1.628 2.06
15 0.0571 1.450 1.65
16 0.0508 1.291 1.31
17 0.0453 1.150 1.04
18 0.0403 1.024 0.82
19 0.0359 0.912 0.65
20 0.0320 0.812 0.52