我们今天能为您提供什么帮助?

高压系统中什么是双母线供电系统,优缺点是什么?施耐德能够提供什么双母线产品?

问题描述:
高压系统中什么是双母线供电系统,优缺点是什么?施耐德能够提供什么双母线产品?

所属产品线:
WS-G

解决方法:

双母线是电厂、变电站中广泛采用的一种母线方式,这种主接线方式通常是将母联断路器合上使双母线并列运行,这样当一组母线发生短路故障时,母差保护只需要将连接在该组母线上各元件的断路器和母联断路器跳开,而另一段母线仍继续工作。

优点:供电可靠,调度灵活,扩建方便,便于设计。
缺点:增加了一组母线,每一回路增加一组母线隔离开关,增加了投资,操作复杂,占地面积增加。
施耐德公司的WSG,GMA产品,可以提供双母线的方案。