我们今天能为您提供什么帮助?

Twidosoft软件中如何建立PID功能?

所属产品线:
Twido

解决方法:

1、在左侧文件树中选择PID,点击配置

2、在输入中的测量值中填入实际值,本例中为%MW10

3、在“PID”中的设定点中填入设定值,本例中为%MW20,同时给PID三个参数赋予变量,本例中为%MW30%MW40%MW50

4、在输出中的模拟中填入输出给模拟量模块通道的变量地址,同时?限制中可以指定上下限的变量地址,同时可以采用一个地址位来启用手动操作,并且把一个变量值%MW60输出给输出通道。

这样就完成了一个基本PID操作的设定。