我们今天能为您提供什么帮助?

TWDLCAE40DRF自带以太网最多支持几个Modbus/TCP连接?

问题描述:
TWDLCAE40DRF自带以太网最多支持几个Modbus/TCP连接?

所属产品线:
Twido

解决方法:

服务器:最多同时支持4个TCP连接,每个TCP连接PLC最多作为1个服务器。
客户端:可以对多条EXCH3指令进行编程,但一次只能有一条被激活,EXCH3指令最多可以设置16个从站(以太网配置-远程设备)