我们今天能为您提供什么帮助?

如何使用Twidosoft软件上载Twido系列PLC中的程序?

问题描述:
如何使用Twidosoft软件上载Twido系列PLC中的程序?

所属产品线:
Twido; Twido Soft

解决方法:

在Twidosoft软件中,如果在程序中没有做程序保护设置,可以对PLC中的程序进行上载操作。
在PLC联机的情况下,单击软件中的"控制器”菜单中的“连接”选项,这时会出现下面所示的选项框,点击“控制器到PC”,将程序上载到PC上,保存即可。