我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TWDLCAE40DRF集成以太网口,如何获得它的初始IP地址?
问题描述:
TWDLCAE40DRF集成以太网口,如何获得它的初始IP地址?

所属产品线:
Twido Soft; Twido

解决方法:

可直接将MAC地址(在处理器终端编程口侧可以找到)转换,计算出默认的IP地址,格式为85.16.XXX.XXX,其中后两组数取MAC地址的后两组十六进制,转换成十进制数得到。
例如:MAC地址为:00.84.F4.81.01.11,则计算结果为:85.16.1.17。