我们今天能为您提供什么帮助?

Twidosuite软件中硬件配置如何设置串行Modbus端口参数?

问题描述:
Twidosuite软件中硬件配置如何设置串行Modbus端口参数?

所属产品线:
Twido Soft; Twido

解决方法:

在TwidosuiteV2.31软件中,硬件配置页面双击PLC的串行端口,会看到以下画面:
串品参数!.jpg
发现在只能设置MB端口的主从角色的选择,无法设置参数。如要设置参数则需要在"描述"页面的右则"目录"栏中的“网络元素”中选择“Modbus元素”,放置一个"一般Modbus元素"(具体选择,请根据实际情况而定),放置后如下图所示:
放置MB设备.jpg
设置两个MB端口的角色后,现在可以连接两设备,连接后会出“我的网络1”,双击它后会弹出以下画面即可设置参数.
网络.jpg