我们今天能为您提供什么帮助?

Twido系列PLC如何设置断电重新上电后自动运行?

问题描述:
Twido系列PLC如何设置断电重启后自动运行?

所属产品线:
Twido; Twido Soft

解决方法:

设置Twido系列PLC断电重新上电后自动运行的步骤如下,根据所使用的软件不同,设置方式有区别:

1. 当利用Twidosoft V3.5软件时:

首先,将项目程序打开,点击菜单栏中的“程序”-------“扫描方式”会弹出以下对话框:
扫描方式.bmp
勾选图中红色方框内的“自动运行”即可!
2. 当利用Twidosuite 2.31软件时:

首先,将项目程序打开,如下图编号1到4的顺序打开:"程序"----"配置"-----"配置操作"----勾选"自动运行",如下图:
Twidosuite.jpg