我们今天能为您提供什么帮助?

操作显示选件(TWDXCPODM)能否修改程序中定时器的预设值?

问题描述:
操作显示选件(TWDXCPODM)能否修改程序中定时器的预设值?

所属产品线:
Twido

解决方法:

可以,操作显示选件不仅可以修改定时器预设值还可以实现以下功能:1、修改控制器运行状态及显示固件版本;2、显示控制器%I、%Q等软元件状态和修改内部软元件值;3、显示和修改通讯串口设置、日期、时间