我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TM2系列扩展模块是否自带接线用螺钉端子块?单独订购螺钉端子块的型号是什么?
问题描述:
TM2系列扩展模块是否自带接线用螺钉端子块?单独订购螺钉端子块的型号是什么?

所属产品线:
Twido

解决方法:

TM2系列扩展模块(除TM2ARI8LRJ为RJ45接口外)均自带可插拔螺钉端子块,如需单独订购可根据原有模块接线端子的端子数按下表订购。

搜狗截图_2013-06-08_13-07-4.jpg