我们今天能为您提供什么帮助?

TWDLMDA40DUK模块型本体需要使用26针TeleFast电缆TWDFCW30M/50M接线,接线图中标明有26针,为什么实物只有25根线?

问题描述:
TWDLMDA40DUK模块型本体需要使用26针TeleFast电缆TWDFCW30M/50M接线,接线图中标明有26针,为什么实物只有25根线?

所属产品线:
Twido

解决方法:

TWDFCW30M/50M定义如图所示,端子9标明不接线,因此只有25根线,非产品质量问题。