我们今天能为您提供什么帮助?

如果Twido的PLC使用了499TWD01100以太网网关TwidoPort,更换网关后,是否需要重新配置?

问题描述:
如果Twido的PLC使用了499TWD01100以太网网关TwidoPort,更换网关后,是否需要重新配置?

所属产品线:
Twido

解决方法:

499TWD01100有即插即用功能。
使用软件配置TwidoPort时,TwidoPort 的IP配置将存储在Twido控制器中。因此,维护人员无需另外配置即可交换TwidoPort。

但是,若要使用即插即用功能,
如果用的是TwidoSuite软件,须将Twido固件升级至3.4 或更高版本;
如果用的是TwidoSoft软件,则请使用TwidoSoft 3.0 版或更高版本,并将Twido 固件升级到3.0 或更高版本。也可使用Telnet 通过旧版本的TwidoSoft 手动配置TwidoPort。