我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TWDLCAE40DRF,499TWD01100支持IEEE802.3 帧吗?
问题描述:
TWDLCAE40DRF,499TWD01100支持IEEE802.3 帧吗?

所属产品线:
Twido

解决方法:

不支持,他们仅支持以太网 II 帧格式。不支持 IEEE802.3 帧。此特点亦适用于M218。M258,M340,Premium 和 Quantum 系列同时支持以太网 II 和 IEEE802.3 帧格式,并可对帧格式进行选择。因此,如果要将 Twido 控制器与以上PLC 结合使用,应将其配置为使用以太网 II 帧格式以实现最佳兼容性。M238因为使用499TWD01100接入以太网,所以其所支持的以太网帧格式是以太网 II 。