我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TWDXCPMFK96在什么条件下用?可以用TWDXCPMFK64替换吗?
问题描述:
TWDXCPMFK96在什么条件下用?可以用TWDXCPMFK64替换吗?

所属产品线:
Twido

解决方法:

1.TWDXCPMFK96在Twidosoft(V3.5)或者Twidosuite(V2.31)中无法添加,只能在Twidosuite v2.14-15**C版本下使用,仅面向中国;

2.仅可扩展控制器TWDLCA-40DRF中的程序空间,96k存储卡,用于程序备份和恢复。

综上,不建议用96K替换64K。