Twido做主站与第三方设备做Modbus RTU通讯,该设备需要主站请求报文中包含CRC校验,请问Twido中如何设置CRC校验?
问题描述:
Twido做主站与第三方设备做Modbus RTU通讯,该设备需要主站请求报文中包含CRC校验,请问Twido中如何设置CRC校验? 所属产品线:
Twido解决方法:
在Twido PLC中,编写Modbus RTU通信程序是通过按规则编写通信用控制字表、发送字表、接收字表,并用EXCH指令处理控制字表、发送字表、接收字表的内容来实现的。系统程序把上述3个字表的内容转换成标准Modbus协议的消息帧格式,并自动在帧中添加CRC或LRC校验运算结果码。因此,CRC校验已自动添加,不需要用户在软件中设置。
出处:储云峰 - 《施耐德电气可编程控制器原理及应用》
是否有帮助?