我们今天能为您提供什么帮助?

TWDXCAISO模块下端有2个RJ45端口,哪一个接PLC,哪一个接变频器?它们的管脚定义又是什么?

问题描述:
TWDXCAISO模块下端有2个RJ45端口,哪一个接PLC,哪一个接变频器?它们的管脚定义又是什么?

所属产品线:
Twido

解决方法:

TWDXCAISO模块下端有2个RJ45端口,左侧标注PLC的端口(11)接PLC,右侧标注TER的端口(10)接变频器。它们的管脚定义如下:
3.png