Twido 系列PLC,如何设置PLC内部时间?
问题描述:
Twido 系列PLC,如何设置PLC内部时间?所属产品线:
Twido解决方法:
可以通过以下两种方法设置PLC内部时间。
方法一,Twido联机后点击控制器---查看控制器---设置时间---修改时间。如下图所示:
方法二,通过系统字修改时间。在动态数据表中添加%SW50(秒) %SW51(小时分钟),%SW52(月份日期),%SW53(世纪和年),%S50。当%S50=1时,%SW50会停止,将您要设置的时间分别设置到 相应的系统字内,注意格式选择16进制。比如 14:40分就写1440 30秒就写0030 。设置好后,将%S50=0 就把刚才设置的时间写入到了PLC中。
是否有帮助?