我们今天能为您提供什么帮助?

Twido一体型本体控制器是否可以在60Hz的电源下工作?

问题描述:
Twido一体型本体控制器是否可以在60Hz的电源下工作?

所属产品线:
Twido

解决方法:

Twido 一体型本体额定电源频率为50/60Hz,极限频率是47~63Hz。
另外经常用的PLC中
M218系列TM218L...N的本体型模块,
M238系列TM238LFDC24DT TM238LFAC24DR一体型本体模块
M340系列的交流电源模块BMXCPS2000,BMXCPS3500,
Premium系列的交流电源模块 TSXPSY2600M TSXPSY5500M TSXPSY85000M
Quantum系列的交流电源模块 140CPS11100 140CPS11420 140CPS12420
额定电源频率都是50/60Hz,极限频率都是47~63Hz。