我们今天能为您提供什么帮助?

TwidoSoft软件是否可以在win8 OS上运行?

问题描述:
TwidoSoft软件是否可以在win8 OS上运行

所属产品线:
Twido Soft

解决方法:

Twidosoft软件可以运行在Microsoft Windows 98 Second Edition、Microsoft Windows 2000 Professional 或 Microsoft Windows XP,对于其他操作系统,并未经过实验测试,因此并不能保重完全无误的运行。