我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PM5000系列产品符合哪些标准?
所属产品线:
PM5000

解决方法:

IEC 61557-12 PMD/S/K70/0.5  (PM5100, PM5300 系列)
IEC 61557-12 PMD/S/K70/0.2 (PM5500 系列)
IEC 61052/53 类0.5S (PM5100, PM5300 系列)
IEC 61052/53 类 0.2S (PM5500 系列)
IEC 62053-22/-24
ANSI 12.20 (0.5S)
CE as per CE 61010
UL - C & US as per UL 61010
C-tick
FCC
Green premium