我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PM750功率以及电能为负,电能累计一段时间后不再刷新,是什么原因?
问题描述:
PM750功率以及电能为负,电能累计一段时间后不再刷新,是什么原因?

所属产品线:
PM700

解决方法:

PM200/700系列在版本早于3.04的电能显示是绝对值,3.04以及更高版本的电能为有符号的模式.但是如果负载是在第二,三象限运行,PM200/700的电能数值累计一段时间后不再刷新,手动复位后重新累计一段时间后依然会出现电能不再刷新的现象,但是其它测量数值不受影响.不建议客户把PM200/700用于负载运行在第二,三象限的场合.