我们今天能为您提供什么帮助?

PM800的复位指令1522可以复位Alarm log中的报警记录吗?

所属产品线:
PM800

解决方法:

PM800的复位指令‘1522’可以复位面板上‘Alarm/HIST’中的历史记录以及通讯地址为6250-6674中的记录。通过PMCU查看的Alarm log中的报警信息并不能被清除。Alarm log中按照日期和时间顺序记录了报警的动作值和恢复值。记录的容量固定为100条。