我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PM800如何预置电能?
所属产品线:
PM800

解决方法:

PM800有预置电能的功能,也就是如果客户更换PM800,可以把之前累计的电能值预置在新的PM800中,电能可以继续累计。方便客户查看累计电能。具体方法请参考下面的举例:

1、  读取旧的PM800(假设ID为1)中的累计电能, 寄存器地址为1700-1727

发送:01 03 06A3 001C CRC

接收:

010338141609530000000026E4006B000000001B73016C00000000115402310000000008790AC0000000001130029D000000000D02135300000000CRC

2、把累计值,写入新表中的寄存器8020-8047(假设新PM800的ID为2)

发送:

02101F53001C38141609530000000026E4006B000000001B73016C00000000115402310000000008790AC0000000001130029D000000000D02135300000000CRC

接收:02101F53001C

3、写数值8020到寄存器8019

发送:02101F520001021F54CRC

接收:02101F520001

4、把6209写入寄存器8000.

发送:02101F3F0001021841CRC

接收:02101F3F0001

至此电能预置成功。