我们今天能为您提供什么帮助?

PM800面板上电能的显示单位能否手动设置固定为kWh,如果可以,如何设置?

所属产品线:
PM800

解决方法:

PM800可以通过修改寄存器参数的方式来设置来设定电能显示的单位模式,但不建议客户修改电能的显示单位。因为随着运行时间,电能累计值不断增大,默认的情况是电能的单位会随着数值的变化自动调整。如果客户设定了电能的显示单位固定为kWh,如果数值过大溢出,不能自动调整单位,面板上显示的就是‘――――’,而无法查看到电能值。


设置电能单位的方式有两种:通讯方式和手动面板设置

1.通讯方式:可以通过通讯方式修改寄存器中的参数值

2.手动面板设置:通过PM810面板上的导航键可以修改寄存器的参数:   从MAINT  进入DIAG ,再进入REG,输入PASSWORD :0000,进入寄存器设置菜单;

寄存器           值

8000             9020

3215             12

8001              1

8000              9021


寄存器3215中的数值含义如下:

0 = 自动

10 = 000000 kilo

11 = 00000.0 kilo

12 = 0000.00 kilo

13 = 000.000 kilo

20 = 000000 mega

21 = 00000.0 mega

22 = 0000.00 mega

23 = 000.000 mega