我们今天能为您提供什么帮助?

PM800系列的电池寿命是多长?

所属产品线:
PM800

解决方法:

需要注意PM810内部没有电池,PM800系列的其它仪表电池容量为120mAh。电池并非在工厂激活,而是第一次在表计上设置时间时开始激活。

如果没有控制电源,电池寿命约13.7年。

电池容量: 120mAh

电池输出:0.001mA

电池寿命:13.7年

如果一直有控制电源,电池寿命约137年。

电池容量: 120mAh

电池输出:0.0001mA

电池寿命:137年