PM800如何通讯读取报警状态?
所属产品线:
PM800解决方法:
PM800的报警分为4组:
标准速度报警1-40,报警编号1-40,适用于PM800全系列;
扰动报警1-12,报警编号41-52,适用于PM870;
数字报警1-12,报警编号53-64,适用于PM800全系列;
组合报警1-12,报警编号65-74,适用于PM850,PM870。
编号1-74的报警状态信息存储于寄存器10018-10022,并从寄存器10022开始排列, 其中寄存器10022的最低位对应报警编号1的状态,1为报警触发,0为报警未触发;其余报警按编号顺序依次排列。
是否有帮助?