我们今天能为您提供什么帮助?

对于三相三线2CT接线方式,PM800和PM200/700有什么不同?

问题描述:
对于三相三线2CT接线方式,PM800和PM200/700有什么不同?

所属产品线:
PM800

解决方法:

如图所示,PM800A相电流互感器二次侧S1,S2接到仪表的I1+,i1-;C相电流互感器二次侧S1接到仪表的I3+,I1-和I3-短接。B相电流值是基于假设三相电流矢量和计算得出。而PM200/700的A相电流互感器S1接到仪表的I1+,S2接到仪表的I2正;C相电流互感器的S1接到仪表的I3+,I1-,I2-,I3-短接。