我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PM5560上LED指示灯的作用。
问题描述:
PM5560上LED指示灯的作用。

所属产品线:
PM5000

解决方法:

PM5560上LED指示灯的位置如图所示。
A-报警或电能脉冲(可配置)。
当配置为报警模式并且有报警发生时,闪烁。
当配置为电能脉冲模式时,LED以一定频率闪烁用来计算电能消耗。
B-工作或串口通信指示灯。(不可配置)。
当仪表正常工作时此灯以固定频率缓慢闪烁,当通过modbus接口通信时,此灯快速闪烁。
在此处回答问题,字体以这段话为主。
C-以太网通信指示灯(不可配置)。
Link LED指示有数据发送或接受,Act LED指示仪表通过以太网接口通信。