我们今天能为您提供什么帮助?

PM2225C如何将英文菜单改成中文?

问题描述:
PM2225C如何将英文菜单改成中文?

所属产品线:
PM2000

解决方法:

1、 按右键,直到出现Maint菜单;

2、 按Maint进入,选择Setup,输入密码(初始密码为0000),按OK键进入;

3、 按右键2下,选择HMI进入,按Region,屏幕会显示Language,按Edit进入;

4、 按+或—,修改为Chinese,按OK;

5、 按最左边按键,屏幕显示Save Changes?选择右下角Yes。修改完成。